请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我是这个平台中的新手、我正在尝试测量周期为1Hz 的 PWM 信号的上升沿和下降沿之间的时间或占空比。
我开始使用 captuprepwmdisplay 示例进行测试、但我遇到了一些问题:
-信号周期太长,所以我认为捕获定时器溢出,我得到了错误的测量值,如何配置这个定时器?
-我尝试了两个边沿配置、这是可以的、但还有其他方法可以仅捕获上升沿和下降沿之间的时间?
提前感谢。
Javier