This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:TIRTOS Capturrepwmdisplay 示例1Hz 周期上升沿下降沿测量。

Guru**** 2583615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/923647/ccs-cc3220sf-launchxl-tirtos-capturepwmdisplay-example-1hz-period-rising-edge-falling-edge-measurement

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我是这个平台中的新手、我正在尝试测量周期为1Hz 的 PWM 信号的上升沿和下降沿之间的时间或占空比。  

我开始使用 captuprepwmdisplay 示例进行测试、但我遇到了一些问题:

-信号周期太长,所以我认为捕获定时器溢出,我得到了错误的测量值,如何配置这个定时器?

-我尝试了两个边沿配置、这是可以的、但还有其他方法可以仅捕获上升沿和下降沿之间的时间?  

提前感谢。

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    如果您查看 驱动程序文档、PWM 可以处理 的最大周期为209715us。 当我尝试配置一个较大的周期(1、000、000us 或1Hz)时、PWM_OPEN 失败并且不返回句柄、并且我在终端输出中看到"Failed to initialized PWM0"。

    有关我们的硬件计时器模块(包括 PWM 和捕捉)的详细信息、请参阅 技术参考手册

    如果要设置1秒的周期、可以使用具有中断的32位硬件计时器或软件计时器(timer_settime)。

    此致、

    Sarah