This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:将 Cc3220sf IC 替换为 CC3220sf 模块

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/923545/cc3220sf-replace-cc3220sf-ic-with-cc3220sf-module

器件型号:CC3220SF

您好!

我一直在为我们的一个物联网项目研发 cc3220sf。

对于第一个版本的定制板,我们使用 cc3220sf IC,现在我们计划用模块替换它们。

我看到有 CC3220MODSF 模块、我们能用 cc3220sf IC 替换它。

它是否会更改我们为 cc3220sf IC 开发的任何固件相关内容?

此致

Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    模块 CC3220MODSF 内部是一个 QFN CC3220SF 芯片。 CC3220SF QFN 和 CC3220MODSF 的布局不同。 来自内部 QFN 芯片的引脚未映射到 MOD 上的同一引脚。 从数据表中了解如何连接模块并正确进行电路板布局后、固件将兼容1:1。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢你的答复。

    因此,如果我们在电路板布局中映射引脚。我可以使用与 cc3220sf 相同的固件。

    安全启动的代码签名证书是什么?我之前讨论过、对于 cc3220sf、您和 TI 已经建议我使用 DigiCert 的 cc3220sf 的 SHA1认证。

    它是否还与 cc3220asf 模块兼容?

    此致

    Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    行为与 CC3220SF QFN 芯片完全相同。 CC3220MODSF (或 CC3220MODASF)内部采用 CC3220SF QFN 芯片、因此您不能期望在该字段出现任何差异。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Jan

    此致

    Sanath