This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:在 IAR EWARM 中进行调试

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/923738/launchxl-cc3235sf-debugging-in-iar-ewarm

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

在 IAR EWARM 中进行调试时, 如果我尝试写入 LED0 (端口 A3),则会触发硬故障。  我可以写入 LED 1和 LED 2而不产生故障。  查看 DDF、cc3235sf.DDF 、其末尾包含一个名为 io3200.DDF 的文件、 大小为0 - empty。  对吗?  这是否解释了我为何尝试访问端口 A3时遇到硬故障?

谢谢、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我对 IAR EWARM 和 CC3235器件没有任何经验。 但是、通常情况下、当您写入未启用时钟的外设寄存器时、您可能会遇到硬故障。

    这意味着。 如果需要控制 GPIO 端口 A3、则需要调用内部初始化代码(代码或 TI 驱动程序) PRCM API 调用 PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_GPIOA3、PRCM_RUN_MODE_CLK);以启用 GPIO 外设的时钟。

    BTW... 在 CC3235SF Launchpad 的 GPIO 端口 A3上没有 LED0。 RGB LED D7连接到引脚 P02_GPIO_11、P01_GPIO_10、P64_GPIO_09。 所有这些引脚都连接到 GPIO A1。

    1月