This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:确定可用堆。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/923656/cc3220sf-determine-free-heap

器件型号:CC3220SF

尊敬的 E2E 团队:

在没有连接调试器的情况下、哪个函数可用于确定运行时可用堆的数量?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对于 TI RTOS、您可以使用以下代码:

    #include "XDC/Runtime/Memory.h"
    
    Memory_Stats stats;
    Memory_getStats (NULL、&stats);
    print ("total:0x%x"、stats.totalSize);
    Print ("免费:0x%x (%d%%)"、stats.totalFreeSize、(stats.totalFreeSize*100)/ stats.totalSize);
    print ("最大:0x%x (%d%%)"、stats.largestFreeSize、 (((stats.largestFreeSize*100)/stats.totalSize)); 

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常完美。   

    谢谢!