This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:本地 OTA:无法打开[CC32xx-IP]/ota.html

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/923233/cc3220sf-local-ota-unable-to-open-cc32xx-ip-ota-html

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我尝试使用 simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07在 CC3220SF Launchpad 中运行本地 OTA 演示。 我已执行以下步骤:

1.为我的网络设置编辑了 local_ota.h 文件并生成该文件。

2.在 uniflash 中、使用 ti\simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL_demos\local_ota\uniflash\cc3220sf_local_ota_freertos.zip 中压缩文件夹中提供的文件编辑了可信根证书目录

3.在"用户文件"中添加了我从 local_OTA 工程的"用户文件"文件夹获取的 ca_in_store_cert 和 dummy_ota_vender_cert 证书。

4.在 mcuflashimg.bin 中添加了 ca_in_store_cert.的 ca-priv-key 已使用上述证书刷新 bin 文件。

5.在运行时,代码在串行终端中得到以下输出

但我无法打开 IP/OTA.html。 它给出了带有 PR_END_OUT_FILE_ERROR 的安全连接失败错误。

我是否使用了正确的证书及其密钥? 请就此为我提供指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SN:

    我已将其发送给我们的工程师一个来查看。 他们很快就会回来。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您的回答。 我能够打开 ota.html。 似乎我没有在 html 页面的 UserFiles 文件夹中添加所有必要的文件。