This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200代码迁移到 CC3220SF

Guru**** 2560010 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220SF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/923140/cc3200-migration-of-cc3200-code-to-cc3220sf

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3220SFCC3235SF

Hiyya 论坛专家、

我需要问一个有关 CC3200、CC3220SF 和 CC3235SF MCU 的简单问题。 现在、对于我们使用 CC3200的项目、我们将使用 CC3200。 我们希望将 MCU 升级到 CC3220SF 或 CC3235SF。 具体取决于我们的要求。 我的问题是、我们可以将代码从 CC3200移植到 CC3220SF、还是可以将代码 CC3200移植到 CC3235SF? 我们可以对我在现有 CC3200库中提到的任何微控制器执行此操作吗? 请回答这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish、

    可以将现有 CC3200 (Gen1)代码移植到 CC3220SF/CC3235SF (Gen2)。 请参阅 我们的 SimpleLink Gen1至 Gen2 SDK 迁移指南。 本指南概述了它们的主要差异以及要修改哪些内容才能成功地将您的第1代代码移植到第2代器件。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我想再问一个问题、这三个 MCU 都可以支持多达50个传感器器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您能回答我的另一个问题吗? 我提出疑问的所有三个 MCU 有哪些限制、即 CC3200、CC3220SF 和 CC3235SF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    支持50个传感器器件意味着什么? 您是否意味着在 AP 模式下支持50台客户端设备的连接? 或者、您是否讨论了对50 BSD 套接字的支持? CC3220/CC3235器件在 AP 模式下最多支持4个客户端、并发支持16个套接字。

    如果您需要在 AP 模式下支持多达50个客户端的设备、则此任务适用于中端或高端商业接入点 (例如 Cisco、Ubiquiti、Ruckus、Aruba Networks)。

    您的意思是什么 MCU 限制?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    CC3200意味着限制不支持 HTTPS 服务器也不支持发现协议、同样、CC3220SF 和 CC3235SF 的限制是什么? 我还记得去年我发现两个原始套接字无法同时为 CC3200打开吗? 那么、我将讨论这个限制、我给出了一个示例、以弄清我的限制是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    CC3200支持 https 服务器、但您需要在应用处理器代码处运行它。 CC3220/CC3235在内部 NWP 服务器上支持 https、无需在应用处理器上运行 https 代码。

    CC32xx 器件只有一个 Wifi 无线电。 因此、对两个原始套接字的任何想法都毫无意义。 RAW 套接字是与 IEEE 802.11 PHY 的"直接"连接、因此、该套接字只能是一个。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan