This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:Bluetopia Stack 的新端口

Guru**** 2819655 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/921282/wl1835mod-new-port-of-bluetopia-stack

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835

尊敬的支持:

我代表 Klika-Tech Company (http://klika-tech.com) 我们的主要业务是物联网。

我们的客户在使用 WL1835MOD 第三方库解决方案时遇到许多连接问题、并希望将其更改为正式解决方案。 WiFi 部件具有开源代码、而其他蓝牙部件没有。

TI Bluetopia 解决方案适用于 WL1835、但不支持客户使用的定制 RTOS 和 CPU。 我们如何申请 Blutopia 栈的源代码以将其移植到所需的平台?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在使用什么处理器?  我们不会为 Bluetopia 发布 BT Souecode。  我们为 MSP432和 STM 处理器提供了一个 BT 堆栈、可与 WiLink 配合使用:

    www.ti.com/.../CC2564C

    对于任何其他器件或定制、我们通常必须指向我们的第三方:

    http://cloud2gnd.com/

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tscheck:

    我请求的最初原因是没有源代码。 处理器是 Renesas One、我们希望自己移植、因为我们的业务是软件开发。这就是为什么我正在寻找联系人来讨论通过官方渠道获取源代码的可能性。  

    请帮助我朝这个方向前进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel、

    我们也通过另一个渠道收到了您的请求。  我们将与您联系、我将关闭此主题。

    谢谢、

    特拉维斯