This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:使用 json lib 将值设置为空

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/920997/cc3235modasf-using-json-lib-to-set-value-to-null

器件型号:CC3235MODASF

我有一个模板作为"{\"lock\":string}"。
我想创建一个 json、如{"lock":null}、而不是{"lock":"null"}。
如何使用 JSON_setValue()执行 bu?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的坦率 LIN1:

    您使用的是 CC32XX SDK 的哪个版本?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我使用 的是4_10_00_07

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为我理解您的问题。 您正在尝试调用 JSON_setValue()以将 lock 的值设置为空,但它会将其设置为"null"(使用引号)。 对吗?

    您能否共享 JSON_setValue()调用的代码?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了问题。
    我正在使用 JSON_setValue (objectHandle、"\" lock\"、"null"、sizeof ("null"));
    但它必须作为 JSON_setValue (objectHandle、"\"锁定\"、NULL、0);