This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:SPI 闪存编程- EVM 连接

Guru**** 2781865 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/921107/cc3135mod-spi-flash-programming---evm-connection

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135

您好!  

我使用 的是 CC3135MODRNMMOBR、在给定 EVM 连接的情况下、该器件用于 SPI 闪存编程

我在我的硬件中使用相同的连接。 正如 EVM 原理图中所述、它适用于 Gang 编程器、但我在其中搜索了与连接不完全匹配的引脚排列。 请建议此原理图与哪个编程人员匹配、引脚排列将匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您附加的内容-它似乎已损坏。 您能具体描述一下问题是什么吗? 原理图中存在差异?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、  

    是的、这与原理图有关。 下面是给定 CC3135MOD 和 CC3135处理器数据表并作为 Gang 编程器提及的 SPI 闪存编程连接。 但这些引脚排列与任何编程器不完全匹配。  

    您能否提供有关此引脚的连接源以及可使用哪个编程器来实现这些引脚的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您附加图像。 我相信 这种 e2e 对您有所帮助。

    Jesu