This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WiLink 8时间同步应如何工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/920960/wl1835mod-how-is-wilink-8-time-sync-supposed-to-work

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835

您好!

我尝试了解 WiLink 8时间同步应如何与 BeagleBoneBlack 上的 StreamUnlimited Multiroom Cape 配合使用。

查看中的补丁

git.ti.com/.../commit
id=4a10364537b4798fde51afc7f28026d58a017e71&dt=2

并与 Build-utilites WiLink 8代码配合使用

逻辑似乎如下所示:

通过写入/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/wlcore/wl18xx/time_sync、时间同步间隔设置为 n 毫秒、从而在步骤1中触发 GPIO 输出。

1。每 n 毫秒、GPIO 引脚66 (连接到 WL1835 SYNC 引脚的 GPIO2_2)就会由 wlcore_trigger_time_sync 发出脉冲信号、告知 WL1835MOD 固件发送事件。 脉冲 GPIO 的时间记录在 WL->TIME_SYNC.GPIO_KTIME 中

一段时间后、WL1835MOD 中断和中断服务例程最终会调用 wl18xx_process_mailbox_events、其中包含 AP 64位 TSF 时间的 time_sync_event_ID 事件。

这反过来又调用 wlcore_event_time_sync ()、它记录事件、包括64位 clock_high 和 clock_low 、并调度另一个 GPIO 触发计时器。

4.由此产生的有趣数据是接入点 TSF 与 GPIO 触发器内核时间之间的差异。 但是、这只有在捕获的 TSF 时间与 GPIO 触发器的时刻(或处于不确定的时间段)相同时才有用。

我的问题是:

在项目1和2之间、发生了什么以及需要多长时间? WiLink 芯片是否等待下一个信标、然后触发 TIME_SYNC_EVENT_ID 中断? 如果是、如何计算间隔时间周期。 或者、WiLink 可能会立即触发 TIME_SYNC_EVENT_ID 中断、发送接入点 TSF 的芯片当前想法(这需要它跟踪 TSF 自_LAST_信标以来的时间。

虽然64位 TSF 被记录并且 GPIO 信号的内核时间被存储在 WL->TIME_SYNC.GPIO_KTIME 中、但是补丁代码对这些数字没有任何作用。 这是不是留给执行者的练习?

3.该贴片随后被撤回。 为什么?

4.我看到了其他用于实现内核文件/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/wlcore/wl18xx/time_sync_zone_addr 的补丁、这些补丁将 MAC 地址发送到 WL1835MOD。 是否也需要这样做才能使时间同步发挥作用?

希望您能提供帮助

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将尝试根据我所知的最大程度回答该查询,因为此修补程序已在很长时间前被删除。 您提到的事件顺序是正确的。 TI WiLink8时间同步功能为用户提供了中断 WiLink8 SoC 的功能 、WiLink8 SoC 反过来又将 TSF 返回到主机/处理器。 它将立即返回当前的 TSF。 想法是、如果我们有多个具有 WiLink8的器件、它们都可以同步到此公共分母 TSF。 如何同步到 TSF 由用户实现。 我相信这个补丁已经被删除、因为它包含特定于特定 h/w 的 GPIO 设置、并且有可能在其它电路板上引起问题。

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saurabh,这更清楚了。

    在中断处理期间、在 WiLink 芯片上 SYNC 引脚置为有效与 TSF 采样之间是否存在任何正式的时间限制?

    此外、我认为您没有对我的问题4做出评论:是否要设置时间同步所需的 TIME_SYNC_ZONE? 或者 WiLink 8芯片是否仅对其当前关联的 AP 的 TSF 进行采样?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不知道同步中断的时间限制。 由于 所有网状节点都传输 信标、因此仅需在网状模式下设置"time_sync_zone_addr"以选择同步器网状对等端的 MAC 地址、 这与 STA 模式下只有 AP 传输信标不同。

    谢谢
    Saurabh