This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:配置接入点、使智能手机不会尝试将其用于互联网接入

Guru**** 2754455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/921343/cc3220mod-configure-access-point-such-that-smartphone-will-not-attempt-to-use-it-for-internet-access

器件型号:CC3220MOD

您好!

当我将我的 iPhone 连接到 CC3220接入点时、除了我的 iPhone 无法访问互联网外、其他一切都正常工作、因为它需要通过 CC3220的 AP 连接互联网。 是否有办法配置 AP、使连接到 AP 的设备(如我的 iPhone)知道它是本地连接、并将默认使用数据代替互联网访问?  

我在其他产品上已经经历过这种情况、但很好奇 CC3220中是否有可用于实现这一点的配置。  

谢谢、

阿尔门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是电话的要求。

    通常、电话会在初始连接时检测到 AP 未连接到互联网(通过尝试 ping 已知的服务器、如 goole.com)、并询问用户是否使用本地连接。 如果您接受此设置、它可能会添加到电话首选网络中、但随后您可以禁用此网络配置上的自动加入/自动重新连接功能(在您的电话的 Wi-Fi 设置中)。

    BR、

    Kobi