This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:用于 CC3135MOD 的外部闪存编程器

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/920783/boostxl-cc3135-external-flash-programmer-for-cc3135mod

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3135MODBEEPROG

您好!

我一直在为我们的设计推荐 BOOSTXL - CC3135MOD。

在 BOOSTXL 原理图中、我看到一个用于外部 SPI 闪存编程的标签连接。 (TC2050-IDC-430)

Gang 编程器用于 闪存编程的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可对 SPI 闪存 MX25R3235F 进行编程的任何编程器(例如 Totalphase Cheetah SPI、Elnec BeeProg 2)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    我已经完成了上一个主题。 由于我也在使用相同的器件、并通过了前面提到的编程器、其他一些编程器与分配的标签连接器引脚完全不匹配。  

    请推荐确切的 Gang 编程人员  

    此致、  

    Anjanaa N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Gang 编程器没有提供相同的连接器。 您需要自行对连接器进行布线。

    1月