This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:ACS 选择干扰最大的通道

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/919632/wl1837mod-acs-selects-the-channel-with-the-most-interference

器件型号:WL1837MOD

您好!

在 hostapd.conf (请参阅附件)中、我设置 channel=0以允许 ACS 扫描并选择干扰最小的信道。

但由于未知原因、ACS 选择干扰最大的信道(请参阅图片-我的 SSID 为 VAVE-VP3-DD7546)。

我还随附了日志以了解更多详细信息。

请帮我解决这个问题。

谢谢、

--VT

 e2e.ti.com/.../wifi_5F00_acs2.docxe2e.ti.com/.../hostapd_5F00_conf.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:我正在使用 hostapd v2.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    算法实现在 hostapd 中(WL8驱动程序之外)。 另请检查 CONFIG_ACS=y 是否设置为编译标志(PL 请参阅 https://w1.fi/cgit/hostap/plain/hostapd/hostapd.conf)。 此外、在这种频谱情况下、选择可能是因为 RSSI 更好。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sudharshan、

    感谢你的答复。

    回复:"请检查 CONFIG_ACS=y 是否设置为编译标志"、在附加的日志(WIFI_acs2.docx)中、您可以看到以下跟踪:"

    未设置 CONFIG_ACS。 使用自定义 ACS"、这意味着 未设置 CONFIG_ACS=y。

    您能否详细解释一下"选择可能是因为更好的 RSSI "?

    我们如何避免这种情况?

    谢谢、

    --VT

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    与 此处所示的相邻信道(7个器件)相比、包含 SSID VAVE-VP3-DD7546的信道具有较少的器件(5个器件)。 此外、与通道38相比、此通道中的 RSSI 似乎更好。 是否存在与通道分配相关的特定问题? 这些算法是 hostapd 的一部分、不是 WL8驱动程序的一部分。  

    此致、  

    Sudharshan K N

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、当 ACS 选择干扰最大的信道(例如、如图所示的信道46)时、无法连接 到 SSID VAVE-VP3-DD7546!?

    供参考我还尝试了 hostapd v2.6,但问题仍然存在。

    请告诉我如何"建议"ACS 在本特定测试案例中避开通道38和46、而不使用 ACS_WHITELIST 或 ACS_blacklist。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否尝试直接设置频道编号?  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我尝试了"channel"、"ACS_whitelist"和"ACS_blacklist"、它们按预期工作、但我无法使用它们、因为它们仅修复了此特定测试用例(即在我的办公室中进行测试时)。   

    我们的产品无处不在。 我们不知道干扰在其他地方/环境中的表现如何。

    这就是为什么我们真的需要随时随地工作的 ACS 算法...

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢这里的细节!! 遗憾的是、算法详细信息来自 hostapd (\hostap\src\ap\asc.c)中的开源代码

    正如我刚才所说,与我认为的另一条通道相比,第46条通道似乎不那么拥挤。  

    此致、  

    Sudharshan K N