This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235SF:构建错误

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/920043/ccs-launchxl-cc3235sf-build-error

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在测试 CC3235 Launchpad。 尝试将 printf 添加到 timerled 示例中、但遇到以下错误、请查看下图。

我已经添加了路径、如本文所示:  

但错误仍然存在、有人能帮您解决这个问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使用 printf、您需要包含 stdio.h 库。

    cc32xx SDK 中 timerled 示例的默认工程属性已在链接器路径中包含 drivers_cc32xx.aem4库。 除了在示例中添加 printf 之外、您是否进行了任何其他更改?

    错误(未解析的符号 UART_CONFIG 和 UART_COUNT)表明您尚未向配置文件添加 UART 配置。 您可以通过打开 timerled.syscfg 文件并在 TI 驱动程序下添加 UART 模块来添加和配置 UART 实例。

    此致、

    Paul