This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:SDK 示例闪存

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/920806/cc3235modasf-sdk-example-flash

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3235SFUNIFLASH

你好。

我购买开发板。

我正在加载 SDK 示例。

我看到只有"调试"配置。

在 RAM 或闪存中为代码加载剂量?

我分析 CC3235SF_LAUNCHXL_TIROTS.cmd,我看到.text 在闪存中映射... 但我不明白为什么要关闭电路板电源

然后打开电源并将超级终端连接到虚拟 COM 我读取"out_of _box"示例。

为什么 SDK 代码不会永久保留? 我不对闪存进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CC32xxSF 器件、代码由调试器从 CCS 上载到内部 XIP 闪存中。 但加电后、是由 ROM 引导程序通过 SPI 闪存芯片的二进制代码重新写入的 XIP 闪存内容。 如果要将二进制代码上载到 SPI 闪存中、则需要使用 Uniflash 软件。 此处介绍了如何使用 Uniflash 软件

    另一个选项可以使用 此处所述的__SF_debug__宏

    1月