This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MODSF12MOBR 所需的合适橡胶磁性天线规范

Guru**** 2551590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/920247/cc3220mod-suitable-rubber-magnetic-antenna-specification-required-for-cc3220modsf12mobr

器件型号:CC3220MOD

您好!

我们使用 CC3220MODSF12MOBR WiFi 模块、并具有用于天线的 SMA 连接器。 我们需要适合 工业 CNC 机器应用的橡胶磁性天线、导线长度可能为2米至3米。

我们不知道如何选择增益为3dBi 或5dBi 或9dBi 或 VSWR 等天线。 我们知道、我们只需要2.4GHz 的测试。 天线制造商询问规格。

GSM+3G 3DBI RUBBER MAGNETIC ANTENNA Manufacturer & Exporters from ...

请推荐正确的天线规格(对于电缆长度为2-3米的橡胶磁性天线、工业 CNC 机器应用)。 如果可能、建议使用天线 PARTNUMBER

 

谢谢、此致。

纳文克