This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100 SDK v1.4.0发布日期

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/920117/cc3100-cc3100-sdk-v1-4-0-release-date

器件型号:CC3100
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

您好!

CC3100 SDK v1.4.0的预计发布日期是否?
v1.3.0于2018年3月发布。

谢谢、

Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    我们没有发布数据。 另一种方法是下载主机驱动程序并从 CC3200 v1.5 SDK 获取服务包。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您的回答。

    我要求的原因是、在我的项目中、我使用的是 V1.2.0、在我更新到 V1.3.0之前、我希望确保在未来几周内不会有新版本。

    对于 CC3200 v1.5.0 SDK、该 SDK 是否也适用于 CC3100?

    谢谢、

    Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itay、

    好的、我了解您的来源。 如果您想要 CC3X00器件的最新功能和错误修复、我建议您从 CC3200 SDK 中获取主机驱动程序和服务包组件、并将它们集成到 CC3100 SDK 中。 如果您不关心此问题、则可以更新到 v1.3。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    谢谢。