This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:什么是设备类型?

Guru**** 2763525 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, CC3235MODASF, CC3120, CC3220SF, CC3220S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/919119/cc3235modasf-what-is-device-type

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:LAUNCHCC3235MODCC3120CC3220SFCC3220SUNIFLASH

你好。

我购买 LAUNCHCC3235MOD,然后运行 network_terminal 示例

我尝试通过设置 另一个 DEV_TYPE

SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_P2P_PARAM_ID、WLAN_P2P_OP_DEV_TYPE、strlen (devType)、devType)。

新的 dev-type 包含"???" 字符... 有效的字符吗?

当我尝试复位并重新启动我的读取时

"网络终端-未配置 Netowork 处理器--4115

问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在尝试设置"?" DEV_TYPE 中的字符? 当我调用 sl_WlanSet (sl_WLAN_CFG_P2P_PARAM_ID、wlan_P2P_opt_dev_type、...) 命令、我在设置中没有看到任何错误。 如果您能提供准确的代码、以便我了解导致问题的原因、我们将不胜感激。

    如果您尝试在 a-z、A-Z、0-9的范围内设置字符、这是否起作用?

    如果您还可以收集 NWP 日志、以便我可以查看导致-4115错误的确切原因、这会很有帮助。 有关如何执行此操作的说明、请访问 :https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3120_&_CC3220_Capture_NWP_Logs

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持,但 wiki 页面

    …CC3120和 CC3220 μ s 我正在使用 CC3235MODASF。

    wiki 页面显示  

    "[…]"向 CC3220SF_LAUNCHXL.c (或 CC3220S_LAUNCHXL.c 中的 CC3220SF_LAUNCHXL_initGeneral ()函数添加以下代码行(或 CC3220S_LAUNCHXL.c 中的 CC3220S_LAUNCHXL_initGeneral ()函数): //如果您的应用已经配置了 UART0,则不需要此行 MAP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_UARTA0、PRCM_RUN_MODE_CLK);

    //多路复用器 Pin62到模式1以输出 NWP 日志 map_PinTypeUART (PIN_62、PIN_MODE_1);

    [...]"

    我在“网络终端”示例中找不到“initGeneral”函数...

    我尝试插入

    AP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_UARTA0、PRCM_RUN_MODE_CLK);

    在"network_terminal.c"中第1638行的"InitTerm "之后

    并将此代码添加到"network_terminal.c"的顶部

    typedef int tBoolean;

    #include
    #include

    但没有附加任何内容。

    CC3535是否有更合适的 wiki 页面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这方面、CC3220和 CC3235之间没有区别。 但您可以在 SWRU455第20章中找到其他信息

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我现在正在保存日志 但 我要呆多久呢?

    这会持续每秒进行一次日志记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需记录几分钟的日志-尤其是问题显示时。 上传日志后、Michael 会告诉您您日志是否包含所有信息。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1300.teraterm.log

    谢谢 Jan D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以对您的日志进行解码并查看它们。 但是,就我所能说的那样,不存在明显的错误条件,因为器件只是为了响应 sl_Start()而自行插入。

    请提供您的代码和说明、以便我可以在我的结尾复制此内容吗? 如果我在结尾看到错误情况、这将极大地帮助我调试此问题。

    谢谢、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供错误的代码就是当电路板到达或网络终端…时、已经在闪存中加载 out_for_box。

    当我第一次打开时、电路板正常…。

    当我尝试设置新 URN ="Gilardoni Raggi X - RDG6000 -"、DEV_TYPE ="RDG6000??"时 在网络示例…中 然后它"崩溃"、现在 sl_Start 会给我错误。

    我已经尝试通过 CCS 和 UniFlash…来清除闪存 输出正常、但闪存未消隐。