This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:TI-RTOS Task.h 包含问题

Guru**** 2549840 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/919321/cc3220sf-ti-rtos-task-h-include-issue

器件型号:CC3220SF
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

你好!

我目前正在基于 CC3220SF 的配置示例工程处理一个工程、我在该工程中尝试使用 Task_yield 函数。 我的项目不是编译的、因为它返回的错误是一个未解析的符号。 我会在我尝试#include 时发出提示 我收到错误"Cannot open source file Task.h"、不确定为什么会发生这种情况。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    在项目中包含 Task.h 的正确路径为:  

    #include 

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    愚蠢的错误,谢谢! 但是、我发布的内容在我之前处理的项目中是如何工作的、这很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我的猜测是您之前的项目可能包含或继承了 ti/SysBIOS/KNL 作为编译器包含选项的目录搜索路径。

    此致、

    Paul