This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:用于测量 ADC 的最小电流

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/918958/cc3235modsf-minimal-current-for-adc-to-measure

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:LAUNCHCC3235MOD

您好!
我使用 ADC 来测量电池的电压。 我知道6V 对于 cc3235来说过高、因此我使用电阻分压器将其设为1.5V。
但电流将约为6 µA μ A。 它太小了,所以当我调用 ADC_open()时,它会下降。


如果我想让我们的 ADC 进行测量并且不会降低电压、那么最小电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    根据数据表、ADC 转换的平均值为1.5mA。 我建议您改用运算放大器替换分压器。 请参阅 LAUNCHCC3235MOD 参考设计。

    另请注意、虽然 ADC 引脚可耐受高达1.5V 的最大电压、但输入范围为0V~1.4V。  

    BR、