This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:PC 不#39;t 请参阅 Wi-Fi 客户端

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/919023/cc3235modasf-pc-don-t-see-wi-fi-client

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:LAUNCHCC3235MOD

您好!

我使用网络终端示例对 LAUNCHCC3235MOD 进行编程。

我使用 p2pstart 终端命令启动 p2p_role。

我尝试使用 Wi-Fi Direct 连接手机、这是可以的。

我从 GitHub for Visual Studio 下载 Wi-Fi Direct UWP 示例。

我运行此示例、但应用程序看不到我的 symplelink-device。

(请注意、UWP 应用程序会直接看到我的手机 WiFi)。

我尝试这种型号的电脑 USB-WiFi 键... 但不正确。

1) EDUP 802.11n

2) 2) D-Link DWA-131E1

3) TP-LINK TL-WN321G

4) D-Link DWA-121


5) Realtek RTL8188CU 无线 LAN 802.11n USB 2.0网络适配器

我是否使用支持 WiFi-Direct 的 USB-WiFi 密钥?