This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200:SimpleLinkGeneralEventHandler [一般事件]- ID=[2]发送器=[0]

Guru**** 2768835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/881696/cc3200mod-cc3200-simplelinkgeneraleventhandler-general-event---id-2-sender-0

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

尊敬的 TI 成员:

我想知道" [一般事件]- ID=[2] Sender =[0]"的含义。

在   SDK1.3.0和 servicepack_1.0.1.131-2.11.0.1.bin 中、我找不到任何信息来解释此[一般事件]。

当 CC3200获得  [一般事件] - ID=[2]发送器=[0]时,CC3200始终挂起....  

重置不起作用! 它需要格式化闪存和编程。

我能做些什么来清除这个 [一般事件]吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chebi、

    2意味着您有一个断开事件。 检查 device.h、看不到 SimpleLinkGeneralEventHandler 的定义和结构。

    事件通知会导致程序挂起,这毫无意义。 您能更详细地介绍一下正在发生的情况吗?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    抱歉、这是一个拼写错误。

    它是"SimpleLinkGeneralEventHandler [一般事件]- ID=[2] Sender =[0] "。 我认为这不是断开事件、对吧?

    很抱歉、我不知道发生了什么。 因为我无法在每个设备的日志中记录。 它是随机的。

    工作流程

    引导加载程序  

    2.应用

    2.1 WLAN 配置

    2.2连接到 AP

    2.3连接到服务器

    2.4 TCP/IP

    2.5 SimpleLink 关闭

    2.6休眠

    2.7唤醒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chewei、

    我的错误。 我有一些建议...

    在进入休眠模式之前、您应该关闭所有活动的连接并调用 sl_Stop 以正常关闭所有内容。 我不知道这是否与您的问题有关、但它肯定可以避免一些问题。 另一件事是更新到最新的服务包、如果可能、甚至是最新的 SDK。 最新的 SDK 和服务包具有最新的错误修复、并且更加稳定。  

    https://www.ti.com/tool/download/CC3200SDK

    此外、我们论坛中的其他成员也在这里报告了类似的问题。 也许此 E2E 会有所帮助。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/604588?CCS-CC3200-SimpleLinkGeneralEventHandler-ID-2-Crash-system

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我尝试更新服务包、但它是相同的。

    我可以清除 cc3200上的标志吗? 还是读取/写入 NWP 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI  

    有人可以帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chebi、

    在回答您之前的问题时:

    它是"SimpleLinkGeneralEventHandler [一般事件]- ID=[2] Sender =[0]"。 我认为这不是断开事件、对吧? 

    正确。 请忽略我刚才所说的错误。 我需要向我们的一位工程师核实这些一般事件的含义、因为我无法找到这些事件的相关信息。 我可能会要求您捕获 NWP 日志、但请给我时间先调查这些事件。 我将不迟于星期二再回来。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chebi、

    请捕获 NWP 日志并将其附在此处。 请按照 指南进行捕获。  

    耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:

    不、它不会断开连接!

    此处为 NWP 日志。 希望它对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../1273.NWP2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chebi、

    感谢您提供日志。 我找到了错误发生的位置、它似乎与 NWP 上的内存分配问题有关。 我需要提交一个 TT 并使用 rnd 进一步调试此问题。 请待机。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您的帮助。

    我真的需要你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chebi、

    很抱歉,我以为我以前给过你答复过。 我在日志中注意到您仍在使用旧的服务包。 是否可以使用稍后的 Service Pack 尝试此操作以查看是否仍然存在此问题? 确保使用版本 1.0.1.1414-2.12.2.8。 如果可能、请向我发送另一个此日志以进行确认。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    抱歉、我对闪存进行了格式化。 现在我无法重现问题...

    但我认为这与以后的 Service Pack 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chebi、

    在我提交 TT 之前、我必须确保您可以使用最新的服务包重新创建问题、因为这是他们要提出的第一个问题。

    Jesu