This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:Wi-Fi 论坛

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3135MOD, BOOSTXL-CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/882717/cc3135mod-wi-fi-forum

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135BOOSTXL-CC3135

我们的主机控制器为  STM32L496、我们使用  免费 RTOS 将 CC3135 WIFI SDK 移植到 STM 控制器 、并成功与 AWS 服务器进行通信。  

我们设计的 PCB 采用 STM32 和 CC3135 MOD ,Wifi 和互联网经常断开连接。 问题简介如下:

我们将 AWS SDK 集成到 simplelink SDK 中、它可以正常工作。

但是 MQTT 连接经常断开。有时 Wifi 连接也经常断开。

我们遇到了以下提到的错误

1.[SLSPAWN][SimpleLinkSockEventHandler 事件]:意外事件:2、套接字:11原因:0.272 214633 [NetRecv]错误:-452套接字接收失败。

2.[SLSPAWN]器件因错误从 AP 断开。!!110。

3.[SLSPAWN]器件因错误从 AP 断开连接..!202。

4.[SLSPAWN][SimpleLinkSockEventHandler 错误]:关闭套接字(1)操作无法传输所有排队的数据包。

5.[SLSPAWN]器件因错误从 AP 断开。!109。

4.我在一些热点上看到这些错误,而我测试的不是所有热点,如何在软件中处理这些错误,并在可用时重新连接到网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种类型的问题似乎是您的射频设计的问题。 从两侧(CC3135和 AP 侧)看 RSSI 如何? 您是否已通过 VNA 验证和调整了您的射频设计?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如何确保这不是软件问题? 因为 TI 没有提供免费 RTOS 的示例。 我使用了为 AWS SDK 提供的示例、其中包含使用免费 RTOS 的 CC3220。

    每当发生这类错误时、如何处理这些错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果正确计算射频设计、您仍应验证它们。 因为射频路径的阻抗也取决于 PCB 的制造工艺。 为了验证射频设计、您可以在 CV 模式下使用 VNA (矢量网络分析器)和频谱分析仪以及 CC3135MOD。  测量程序将取决于您设备上的天线类型。 如果您有天线连接器(例如 uFL)、您可以在有芯片天线的情况下进行传导测量、您需要在消声室进行测量。 如果您有可用的 WiFi 测试仪(例如来自 LitePoint 的设备)、您也可以使用它们。 这里 有一个很好的视频、介绍了正确设计天线的重要性。

    如果您没有合适的射频设备、您可以尝试从两侧读取 RSSI。 在 CC3135端、您可以使用 API sl_WlanRxStatGet ();在 AP 端、您将需要具有报告电流值 RSSI 功能的器件。 我个人推荐具有运行 OpenWRT 和使用 iw 命令功能的2.4GHz + 5GHz 路由器。

    此类错误的处理取决于代码的设计(例如、使用连接配置文件、手动 WLAN 连接)。 但我认为您应该首先测试您是否遇到硬件设计问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们看到了具有"sl_WlanRxStatGet ()"的 CC3135MOD 的 RSSI 值、方法是在连接后每1000ms 调用一次、范围从-55到-76。

    ->只有一个设备连接到 AP。
    ->距离近5英尺。

    正如我们在前一个查询中所提到的、获取这些错误代码的可能性是什么。
    1.[SLSPAWN][SimpleLinkSockEventHandler 事件]:意外事件:2、套接字:11原因:0.272 214633 [NetRecv]错误:-452套接字接收失败。

    2.[SLSPAWN]器件因错误从 AP 断开。!!110。

    3.[SLSPAWN]器件因错误从 AP 断开连接..!202。

    4.[SLSPAWN]器件因错误从 AP 断开。!109。

    请分享如何在断开连接时正确重新连接到 WiFi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的 RSSI (AvarageMgMntRssi)在-55至-76范围内、AP 距离 AP 约2米、则表明天线存在重大设计问题。 在该距离处、您应该期望值不会比-45dBm 更差。 为了进行比较、您可以使用 BOOSTXL-CC3135。

    BWT... 您经常调用 sl_WlanRxStatGet ()。 您应该使用5秒或更长的间隔。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们观察到两个移动热点案例。

    使用2.4GHz 时、该器件可在1米范围内正常工作。 如果超过某个时间,则会使用错误代码110,202,109断开连接。

    2.使用5GHz 时,设备即使在4米距离内也能正常工作。

    两个带宽的 RSSI (AvarageMgMntRssi)值略有不同(例如、2.4GHz 时的 RSSI 为-78、5GHz 时的 RSSI 为-67)。

    由于 CC3135是双频带 NWP、这对这里有什么影响吗? 如果是,如何检查和配置模块的工作带宽?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我预计2.4GHz 和5GHz 的 RSSI 会稍有不同。 但是、在显示的距离处、您的 RSSI 值非常低。 您应通过上述方式查看射频设计。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CC3135MOD 芯片组中、我们尝试连接到路由器、但其给出"无效的 SSID 和/或密码、无法连接\n\r\n "


    我们确信代码中指定的 SSID 和密码是正确的。

    连接到同一台路由器、我们可以连接我们的手机和笔记本电脑、  

    请告诉我问题是什么?

    我需要检查任何路由器设置还是需要更改 CC3135MOD 芯片组中的任何配置  

    请尽快解决该问题

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题似乎与您的第一个问题无关、而是与您的硬件的错误射频设计相关。

    请打开与此新问题相关的新主题。 别忘了在这个新主题中提到、您可能会遇到天线设计问题。

    但它认为此消息完全意味着他们所说的内容(密码错误、SSID 错误或安全类型错误)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我同意 Jan 的观点、请打开有关您最新问题的新主题、因为这似乎是另一个问题。 您能否共享您的硬件设计文件、以便我们可以查看您的射频路径是否存在任何潜在问题?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在 cc3135 SDK 中,它在微控制器中占用了多少内存空间?

    微 控制器中占用的 cc3135 SDK 的 RAM 和 ROM 大小是多少?

    此外、如果有人知道 微控制器中 AWS SDK 的内存占用空间?

    以及微控制器中 AWS SDK 的 RAM 和 ROM 大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道您的问题的答案。

    此问题与原始问题无关。 如果您有不同/不相关的问题、请打开新主题。 您可以更快地回答您的问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请打开一个新主题、其中包含您的其他问题。

    BR、

    Vince