This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:将调试视图悬停在变量上方

Guru**** 2596695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/880777/ccs-cc3220sf-launchxl-debug-view-hover-over-variable

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

调试视图中的"将鼠标悬停在变量上"显示值.... 有时。 大多数情况下、它根本不显示弹出对话框。 我不知道它到底是如何被调用的、我是否只需将鼠标悬停在这里、我是否还应该单击它? 我尝试了几种方法、但它是一种偶然的尝试。

这应该是如何工作的?  我在 macOS Catalina 上、使用 CSS 9.3顺便说一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 此文档

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JAN、这是一个视频、展示了如何将全局变量添加到表达式窗口。 这是如何回答我的问题的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它显示了如何在调试期间观察变量。 我假设您希望在该视频中看到变量的内容、以展示如何执行该操作。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Joost"]。 我不知道它到底是如何被调用的、我是否只需将鼠标悬停在这里、我是否还应该单击它? 我尝试了几种方法、都是偶然的。[/引述]

    您只需将指针悬停在该值上即可。 如果这不起作用、请尝试为项目重建索引:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#rebuild-index

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jan、这不是我的问题。 我熟悉表达式窗口并正在使用它。 但我不想用我在那里的所有变量建立一个很长的相似列表-特别是不想用我需要不时检查的变量或代码的模糊部分。 表达式窗口 IHMO 仅对需要作为组和/或在某个时间段内的多个调试会话期间保持关注的变量有用。 for 循环索引以及我在该窗口中输入的类似内容。

    它是我需要的悬停函数、有时工作正常、大多数情况下不工作、并且希望了解如何使其始终如一地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joost、您是否尝试重建索引?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,不清楚它是否有帮助:它有时是有效的,有时不像我上面说的那样。 对我来说,这似乎是可怕的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Joost"]我觉得不是很糟糕。

    我不能说听到这种情况让我感到非常惊讶。 我一直发现分度器有点破旧。  

    [引用 user="Joost"]它有时会起作用,有时甚至不像我在上面所说的那样[/引用]

    同一位置的同一变量是否会发生这种不一致?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、到处都是。 有时、它对相同或不同的变量连续几次都可以正常工作、但最常见的情况是、它只是失败。  

    有没有计划改进/修复这种情况、因为现在它很糟糕。 将鼠标悬停在上面检查变量是并且已经成为许多 IDE 中看起来像离子的标准变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以为有此问题的源文件创建索引解析器日志文件? 请将日志附加到此主题:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据要求:

    e2e.ti.com/.../parser.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的记录。 但是、内容看起来不错、不能帮助解释您看到的不一致性。  

    此功能来自库存 Eclipse/Cdt。 我们已为本周晚些时候即将推出的 CCS10发布版本挑选了这两个版本的新版本、并希望它们有一些可改善此行为的修复措施。

    Ki