This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:20cm 对于天线安装意味着什么

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/883904/wl1837mod-what-does-20cm-mean-for-antenna-mounting

器件型号:WL1837MOD

你(们)好

我对 www.ti.com/.../swru437a.pdf 有疑问。

在第6章中、有以下说明。

  “必须安装天线,以便在天线和用户之间保持20cm 的距离。”

我无法理解这是什么意思。

问题1:天线无法安装在产品表面?

Q2:天线需要与 HMI 相距20cm (例如、触摸板)?

问题3:我想了解有关该描述的详细信息。

谢谢、此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、您好!

    我们的认证距离身体20厘米以上。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    如果产品安装了触摸面板、这是否真正意味着天线需要与触摸面板相隔20cm?

    因为身体(人指)应接触面板。

    此外、天线无法安装在产品表面?

    因为主体应接触产品。

    谢谢、此致、

    哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis

    你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、您好!

    正如我说过的, 我们的认证在距离身体20厘米的地方有效。 如果您的客户认为其产品不能满足大于20cm 的要求,  则客户需要进行一些额外的测试。 尤其是 SAR 测试。  

    我们的认证报告可在 TI.com 上找到、您可以在此处下载: www.ti.com/.../wl18xx-certification (第一个链接)。 在这里、您可以找到我们的所有报告、然后确定用于计算射频暴露的输出功率和功率。 如果需要进行 SAR 测试、您可以使用第二个链接、其中我们可以为客户生成信函、以便对他们自己的 FCC/IC ID 执行差值测试并重复使用我们的数据。 这样、客户仍然可以利用我们的大多数认证。

    没有任何明确表明您无法将天线安装在产品表面的内容、但与往常一样、您应与测试机构合作以确保合规性。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参见  20 cm 限制。