This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:信号功耗

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/881915/cc3235s-power-draw-through-signals

器件型号:CC3235S
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

您好!

SWRS215A (CC3235S 数据表)第4.2节包含有关通过信号引脚实现器件无意功率的注释。 粘贴在下面以供参考。

----

如果外部器件向信号焊盘驱动正电压并且 CC3235x 器件为
未通电、从另一个器件汲取直流电。 如果外部器件的驱动强度为
CC3235x 器件可能会意外唤醒和引导。 来防止
电流消耗、TI 建议满足以下任一条件:
•所有与 CC3235x 器件连接的器件都必须由同一电源轨供电
作为芯片。
•在器件和从其他器件馈送的任何外部器件之间使用电平转换器
独立电源轨。
•CC3235x 器件的 nRESET 引脚必须保持低电平、直到 VBAT 为供电
器件被驱动且稳定。
•除非由 MCU 编程、否则所有 GPIO 引脚默认为高阻抗。 。
引导加载程序将 TDI、TDO、TCK、TMS 和 Flash_SPI 引脚设置为模式1。 所有其他的
引脚保持高阻态。

----

除了不可取外、这实际上是否会对 CC3235S 器件造成损坏?

我们有一个板连接到 SPI 总线、该总线通过这些信号为 CC3235S 供电。 当我们尝试通过探针供电来为其加电时、CC3235S 现在会在 XDS110上触发过流错误。 想知道这些是否相关。

我们的用例不允许我们控制集成器如何连接电源轨和信号接口、因此我想提供明确的指令、说明如果确实如此、此类事件可能会导致损坏。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队成员将对此进行研究、并尽快返回。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是 TI 员工、但我可以表达我的意见。

    在通过 I/O 引脚和内部保护二极管进行"寄生"供电的情况下、损坏器件的风险极小。 通过保护二极管进行"寄生"供电是市场上几乎所有低功耗 MCU 的已知"特性"。

    但您绝对应该避免这种情况。 因为它可能会导致意外行为。 我在 CC3200器件上看到了这种行为、通过 TX UART 供电的部分启动会导致器件冻结。

    1月