This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3235MODSF:笔记本电脑与 cc3235mod simplelink MCU 连接

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/882659/ccs-cc3235modsf-laptop-connection-with-cc3235mod-simplelink-mcu

器件型号:CC3235MODSF

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 cc3235mod simplelink Wi-Fi MCU。

我想访问 MCU 的 Wi-Fi 模块。 我想将我的笔记本电脑连接到微控制器板。 用于发送命令/操作。(例如:使 LED 闪烁)

1) 1)如何将笔记本电脑连接到 simplelink 模型?

2) 2)我是否需要云服务器?

3) 3)建议我一些与此相关的文档  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您将讨论通过 Wi-Fi 将笔记本电脑连接到 Simplelink 器件(即不通过调试 UART/JTAG 连接)。

    如果正确、则可以检查 MQTT 示例(需要设置云代理)或 HTTP 服务器、该服务器不需要任何云设置、但仅在笔记本电脑和 simplelink 设备都连接到同一本地网络时工作 (例如、请参阅 out_for_the_box 或 local_ota、它们使用 HTTP 服务器或在 NWP 编程人员指南的第9章中阅读相关内容)

    BR、

    Kobi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kobi 的回复、

    实际上、我想将笔记本电脑连接到 cc3235模块的 wifi。 我想 ping cc3235模块以检查连接。

     在此过程中、我的设计流程为:

    1) 1)我将在 AP 模式下操作 cc3235mod 模块。

    2) 2)我将笔记本电脑 IP 馈入 cc3235模块。

    3) 3)我要将模块的 IP、默认网关馈送到笔记本电脑。

    4) 4)我将使用 SSID 和密码将 Latop 连接到模块。

    5) 5)然后我将对模块执行 Ping 操作。

    如果我错过了什么、请纠正我的问题。

    我的问题是:

    1) 1)如何 将笔记本电脑 IP 馈入 cc3235模块。

    或者我没有做什么?

    请指导我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此、我 对其中一个 cc32xx SDK 示例代码进行了一些小改动。