This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:恢复出厂设置行为

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/884009/cc3220sf-factory-restore-behaviour

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我注意到,当我调用从出厂映像还原到出厂映像 (无降级)时,它会使芯片变砖:

RetToFactoryCommand.Operation = SL_FS_factory_RET_TO_image;
slRetVal = sl_FsCtl ((slFsCtl_e) sl_FS_CTL_restore、0、NULL、(_u8 *)&RetToFactoryCommand、sizeof (slFsRetToFactoryCommand_t)、 空、0、NULL);

但是、如果我将其重置为默认值、则它不会:

RetToFactoryCommand.Operation = SL_FS_factory_RET_TO_DEFAULT;
slRetVal = sl_FsCtl ((slFsCtl_e) sl_FS_CTL_restore、0、NULL、(_u8 *)&RetToFactoryCommand、sizeof (slFsRetToFactoryCommand_t)、 空、0、NULL)

这是预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    芯片的芯片芯片芯片是什么意思? 器件是否看起来没有执行其应用程序二进制文件? 或者是否有其他迹象表明它被骗了?

    执行出厂复位后、您是否仍然能够连接 Uniflash 并使用 Uniflash 进行刷新? 如果要连接到器件但不重新编程、Uniflash 在文件系统上会显示什么?

    此外、您最初在 CC3220上进行了什么编程? 您是否确保在某个时候使用 Uniflash 刷写应用程序二进制文件? 如果执行出厂复位、串行闪存内容将回滚到该初始编程状态。

    此致、

    Michael