This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:闪存存储器 SPI I/F IO 引脚

Guru**** 2392865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/883916/cc3120mod-flash-memory-spi-i-f-io-pin

器件型号:CC3120MOD

各位专家、您好!

您能否澄清以下引脚是否具有内部上拉/下拉寄存器?

我在数据表中找不到任何说明,但从实验结果中可以找到。

它似乎具有大约几百千欧的下拉寄存器。

FLASH_SPI_MOSI

FLASH_SPI_MISO

FLASH_SPI_CLK

FLASH_SPI_NCS_IN

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.Fujinaka:

    FLASH_SPI_MOSI 和 FLASH_SPI_CLK 具有100k Ω 下拉电阻  器、FLASH_SPI_NCS_IN 具有100k Ω 上拉电阻器。

    谢谢、

    Alexis