This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:从何处获取 gdb_agent_console 的启动 CC3220MODASF 板数据文件?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/881379/launchcc3220modasf-where-to-get-launch-cc3220modasf-board-data-file-for-gdb_agent_console

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

大家好、我是命令行用户、而不是 CSC 或 IAR。 我可以使用 uniflash_5.2.0/dslite.sh 来构建项目并对其进行编程、然后运行它、从而在启动 CC3220MODASF 上以 CC3220SF 为目标。 现在、我想使用 TI 提供的 gdb 作为工具链的一部分。 位于 gdb 和 XDS110、ti/ccs920/ccs_base/common/uscif/gdb_agent_console 之间的代理接受板数据文件的强制参数。 对于启动 CC3220MODASF、这在 SDK 等中的什么位置? 谢谢、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    您能否检查:  

    https://youtu.be/e84eSq16XO4

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、谢谢。 我从 CCS 的脚下偷走了.dat、只要我从 ti/ccs920/ccs/ccs_base/common/uscif 下的目录运行它、gdb_agent_console 就会很高兴。

    现在、我可以使用-se 来运行工具链的 arm-none-eabi-gdb 以指定先前刷写的 a.out。 “目标远程:55000”将 gdb 连接到代理,并显示停止执行的发生位置。 A. OUT 使用 FreeRTOS 及其 pthread。 我的下一个问题是按预期执行一次"下一个"步骤、但第二次尝试给出"如果没有实时选定的线程、则无法执行此命令"、而'info thread'显示列出的唯一线程的 ID 递增了一;仍然用星号标记为当前。 运行'info thread'后'next '将再次运行,第二次尝试也将以相同的方式失败。 'info thread'再次修复了问题。

    很明显、FreeRTOS 中的 gdb 线程检测不协调。 多线程支持将会很好、但如果更简单、我很高兴 gdb 只呈现单个执行线程。 创意欢迎您。 同时、我将查看 FreeRTOSv10.1.1/FreeRTOS/Demo/Cortex_M4_SimpleLink_CC3220SF_CCS 的构建配置以获取相关线索。

    谢谢、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫  

    遗憾的是、与 CC3220器件结合使用时、我对 FreeRTOS 并不是最熟悉的、但是、鉴于 GDB Agent Console 支持已转移到 OpenOCD、也许您更幸运地选择了这种替代方案?  

    如果您有兴趣调查此路由、自从上一个正式版本发布后、有几个 Simplelink 改进合并到主 OpenOCD 项目树中、因此我将检查其中一个"出血边缘"版本(检查 镜像复制、但其他服务器中提供预编译的二进制文件)。  

    添加了 CC3220内部闪存支持的提交。

    注意事项:

    -您需要选择 CMSIS 连接(XDS110与 CMSIS 兼容)
    -不支持外部 SPI 闪存

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael、我认为它不是特定于 FreeRTOS 的。 这是 gdb 和代理之间协议的开始、两者都是 TI 提供的。

    (gdb)使用
    
    :55000
    cortex_M4_0设置调试远程1(gdb)目标远程:55000远程调试 客户端已连接...正在连接到目标
    发送数据包:$qSupported:multiprocess+;swbreak+;hwbreak+;qRelocInsn+;fork-event+;exec-events+;vContex Supported+;QThreadEvents+;no-resource+#df...corXX_M4_0 -处理器类型=cortex
    0
    -使用 TOTM4硬件断点连接到目标设备(tex M4)。
    目标已连接...正在启动服务器
    收到的 Ack
    数据包:QStartNoAckMode+;PacketSize=4000
    数据包已接收(支持的数据包)
    发送数据包:$vMustReplyEmpty#3a...Ack
    数据包已接收:
    正在发送数据包:$QStartNoAckMode#b0...Ack
    数据包已接收:$hg0
    
    
    
    数据包:未
    接收到 Tq049...T 数据包发送数据包状态:$t:未接收到 T0001#tq0...
    $qsThreadInfo#C8...接收到的数据包:l
    发送数据包:$qAttached#8f...接收到的数据包:1
    支持数据包 qAttached (查询附加)
    发送数据包:$HC-1#09...接收到的数据包:正常
    发送数据包:$QC#b4...接收到的数据包:QC0
    

    根据#gdb IRC 通道上的作者、对 M0的 qfThreadInfo 的回答会使 gdb 混淆。 它说只有一个线程、其 ID 为0。 但-1和0是特殊值。 纯线程 ID 为1或更多。 成功运行 gdb+agent 时,您看到了什么?    解释了可能的值。

    这种线程 ID 0的滥用在该粘贴结束时重复、来自存根的 QC0应答表示当前线程 ID 为0。

    此代理是否已被弃用? 如果是、  不这么说或不提到 OpenOCD 似乎很奇怪。

    谢谢、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我编辑了独立的 gdb_agent_console Linux 可执行文件以使用线程 ID 1、而不是使用 gdb (1)打开协议中的特殊 ID 0、调试器会更开心。 但仍然不起作用、因为在很长一段时间内、座席点击了代码、我没有修改并返回到0、但它确认了 gdb 的不满意之处。

    gdb_agent_console 是否已弃用? 很烦人的是、如果是这种情况、我通过遵循当前的 TI 文档来浪费时间尝试使其正常工作。

    我知道 CCS 在后台使用 gdb 吗? CCS 使用什么代理/存根来位于 gdb 和 XDS110之间?

    谢谢、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    [引用 user="Ralph Corderoy"]gdb_agent_console 是否已弃用? 如果是这种情况、我通过遵循当前 TI 文档来浪费时间尝试使其正常工作、这是很烦人的。

    我与开发团队进行了交谈、他们确认 Cortex M 器件当前不支持此工具(MSP430仍具有有限的支持)。 由此给您带来的不便、请深表歉意。 我将相应地更新文档。  

    您目前的最佳选择是我之前提到的 OpenOCD 路由。  

    [引用 USER="Ralph Corderoy"]我了解 CCS 在后台使用 gdb 吗? CCS 使用什么代理/存根来位于 gdb 和 XDS110之间?[/quot]

    我们在 CCS 中使用完全专有的调试器-调试服务器。 很明显、基于 Eclipse 的 CCS 也可以使用 GDB (如果配置正确)、但连接目标仍需要一种 GDB 服务器。  

    再次对给您带来的不便表示歉意。  

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您确认它不起作用、并继续更新文档。 花了一些时间之后、我正在寻找最快的解决方案来进行偶尔的调试、在这种情况下、向 UART 打印并不足够、因此我将看到我是否可以让 Linux 上的 CCS 发挥作用、因为我没有使用它来开发项目、 如果没有时间、请查看 OpenOCD。 谢谢、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    [引用 USER="Ralph Corderoy"]我将了解我是否可以在 Linux 上获取 CCS 来玩球

    当您决定进行迁移时、首先要查看的参考是 CCS Linux 主机支持页面、网址为:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_linux_host_support.html

    由于受欢迎、我们正式支持 Ubuntu 发行版、但基于 Debian 的发行版通常运行良好。  

    我还可以在 CentOS 8上安装、但由于某种未知原因、我无法使内置的 jxbrowser 正常工作(访问 TI Resource Explorer、CCS App Center 等)。 不过、我还不能花更多的时间来调查这个问题。  

    此外、要减小整体安装大小、您只能选择要使用的器件系列。  

    此致、

    拉斐尔