This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3200MOD:CC3200在基站模式下可以扫描多少个通道?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/883308/compiler-cc3200mod-how-many-channels-can-the-cc3200-scan-in-station-mode

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:TI C/C++编译器

感谢您的回复。

在基站模式下、CC3200可以扫描多少个通道?
通道数:1至13个扫描可用?
如果可能、请提供设置可扫描通道的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接期间的扫描自动完成、您无需执行任何操作。

    扫描通道受设定的国家/地区代码(美国- 1~11、欧盟或日本- 1~13)和选项 WLAN_General_Param_opt_scan_Params 的设置所限制。

    您能更好地描述一下您有什么问题以及需要做什么吗? 不清楚您确切需要什么。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅链接。

    http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/755932/2792802

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以检查可选通道掩码设置(参见下文)。 如 Jan 所述、默认情况下、启用所有通道(根据国家/地区代码允许)。

    BR、

    Kobi   

     WLAN_General_Param_opt_scan_Params:

    slWlanScanParamCommand_t ScanParamConfig;
    ScanParamConfig.G_Channels_mask = 0x01;//通道的位掩码:1表示启用通道1、3表示启用通道1 + 2
    ;paramConfig.rssiThershold =-70;//仅针对高于-70
    sl_WlanSet (SL_WLAN_PARAM_General)的 RSSI 水平 
    sizeof (slWlanScanParamCommand_t)、(_u8*)&ScanParamConfig);