Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200MOD Thread 中讨论的其他器件:CC3200
工具/软件:TI C/C++编译器
感谢您的回复。
在基站模式下、CC3200可以扫描多少个通道?
通道数:1至13个扫描可用?
如果可能、请提供设置可扫描通道的代码。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请参阅链接。
http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/755932/2792802
您还可以检查可选通道掩码设置(参见下文)。 如 Jan 所述、默认情况下、启用所有通道(根据国家/地区代码允许)。
BR、
Kobi
WLAN_General_Param_opt_scan_Params:
slWlanScanParamCommand_t ScanParamConfig; ScanParamConfig.G_Channels_mask = 0x01;//通道的位掩码:1表示启用通道1、3表示启用通道1 + 2 ;paramConfig.rssiThershold =-70;//仅针对高于-70 sl_WlanSet (SL_WLAN_PARAM_General)的 RSSI 水平
sizeof (slWlanScanParamCommand_t)、(_u8*)&ScanParamConfig);