This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:我能否在没有音频 Booster Pack 的情况下播放电路板上的音频?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/882770/cc3200-launchxl-can-i-play-audio-from-the-board-without-audio-booster-pack

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254CC3200AUDBOOST

是否有任何方法可以将 GPIO 引脚与运算放大器+扬声器电路配合使用来播放音乐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常不会 也许您可以使用 PWM 模拟" PC 扬声器"的声音、但这肯定不是音乐。 对于音乐、您需要使用音频编码器(如音频 Booster Pack)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 这是否意味着、从理论上讲、我可以购买一个在 SPI 或 I2C 上运行的单独 DAC 模块、并将其与 LaunchPad 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以。 但在软件方面的实施只能由您决定。 因此、使用与 CC3200AUDBOOST 相同的编解码器(例如 TLV320AIC3254)并重复使用来自 WIFI_AUDIO_APP SDK 示例的代码是合理的。

    1月