This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:将 UDP 封装发送到特定 IP

Guru**** 2550240 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/882917/launchxl-cc3235s-sending-udp-packest-to-a-specific-ip

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235S

Hallo TI、

我想将一些命令从一个 CC3235S (工作站板)发送到另一个 CC3235S 器件(接入点)。 我的 CC3235S 板之一配置为接入点模式以创建自己的网络、我可以使用数据包发送器向该网络发送一些命令、一切正常。

现在、我想从另一个 CC3235S (工作站模式)板向该网络板发送一些命令。 我正在使用 UDP 回波纹波并连接到第一个 CC3235S 器件创建的网络。 由于我不想将任何命令从接入点板发送到工作站模式板、因此我可以在 UDP 回波示例中进行哪些更改、以便从工作站板向接入点发送一些命令。

谢谢你。

BR、

Venkatesh Vasanthapu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    您是否曾尝试查看网络终端示例以获得指导? 如果您在此处查看 SimpleLink Academy 模块: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AI9PGJ1P9hKcfIqrYAYbxQ__s6qGmnm__LATEST

    如果您看一下任务3练习1、它将引导您完成从一个 CC3220到另一个 CC3220执行准确数据包发送所需的网络终端命令。 只需在一个器件上运行 SEND 命令、在另一个器件上运行 recv 命令。 您可以在 socket_cmd.c 中查看这些命令的实现 从这里、您可以将该实现作为在代码中需要执行的操作的指南。

    如果您需要有关在 LaunchPad 之间执行 SEND/RECV 命令的更多指导、或有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Michael