This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:引导需要两个复位

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, LAUNCHXL-CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/879420/cc3235s-two-resets-required-to-boot

器件型号:CC3235S

您好!

我们在 CC3235S 上运行开箱即用演示。 当 SOP=010时、需要两次复位才能启动。 当 SOP=000时、器件卡在引导加载程序中。

我们可以在示波器上看到从3.3V 到0V 到3.3V 的超过200ms 的良好脉冲进入 CC3235S 引脚32。

为什么器件不会在第一个复位脉冲上复位?  有什么想法或建议会导致这种行为?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题似乎是从 SOP2 (/TCXO 使能)路由到 DSC1001振荡器的 STANDBY #引脚。 当我打开此连接时、我们的电路板的行为与 LAUNCHXL-CC3235S 评估套件相同。

    但仍然不清楚为什么我们观察到这种行为、因为 TCXO 使能被列为引脚21 (SOP2)的第二个功能。

    该板在 SOP2上具有100k 下拉电阻。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们缺少 LAUNCHXL-CC3235S 参考设计中显示的 D4二极管。 否则、40MHz 振荡器使能引脚中的内部上拉会计数 SOP2上的100k 下拉电阻。

    添加了阻塞二极管后、现在可以观察到预期的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我很高兴您能够解决您的问题。 感谢您的分享!

    BR、

    Alexis