请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235S 您好!
我们在 CC3235S 上运行开箱即用演示。 当 SOP=010时、需要两次复位才能启动。 当 SOP=000时、器件卡在引导加载程序中。
我们可以在示波器上看到从3.3V 到0V 到3.3V 的超过200ms 的良好脉冲进入 CC3235S 引脚32。
为什么器件不会在第一个复位脉冲上复位? 有什么想法或建议会导致这种行为?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在 CC3235S 上运行开箱即用演示。 当 SOP=010时、需要两次复位才能启动。 当 SOP=000时、器件卡在引导加载程序中。
我们可以在示波器上看到从3.3V 到0V 到3.3V 的超过200ms 的良好脉冲进入 CC3235S 引脚32。
为什么器件不会在第一个复位脉冲上复位? 有什么想法或建议会导致这种行为?
谢谢你。