This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:采用 CC3220MODAx 或 CC3235MODAx 的单 PCB 设计

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/882539/cc3235modas-one-pcb-design-to-take-either-cc3220modax-or-cc3235modax

器件型号:CC3235MODAS

您好!

我正在设计一个可采用 CC3220MODAx 或 CC3235MODAx 的电路板。 我想了解引脚名称和功能方面的任何细微差异。

在查看数据表并进行比较时、我看到以下内容:

因此,我是否应该仅使用零 R 电阻器接地并为 CC3235MODAx 组装电阻器,而不是为 CC3220MODAx 组装'不适合'?

我还需要注意其他问题吗?

顺便说一下,如何选择2.4GHz 或5GHz (两种选择也使用相同的 PCB 迹线天线吗?)

此致、

Stuart R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart

    唯一的区别是您在表格中概述的内容。  

    是的、按照您所述使用0欧姆电阻器将起作用。  

    是的、两种选择都使用相同的 PCB 迹线天线。

    BR、