This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:使用 CC31XXEMUBOOST

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC31XXEMUBOOST, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/882530/boostxl-cc3135-use-of-cc31xxemuboost

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOSTCC3135

您好、E2E、

美好的一天!

 将无线电工具与 BOOSTXL-CC3135配合使用时是否需要 CC31XXEMUBOOST? 还是只需将 UART 转 USB 适配器连接 到 BOOSTXL-CC3135?

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您应该能够使用任何 UART 转 USB 适配器、请记住无线电工具用户指南 www.ti.com/lit/swru471第11节中所述的所需硬件信号

    另外请记住、CC31XXEMUBOOST 将自动为您处理 CC3135的复位、因为对无线电工具进行编程后、如果它检测到 XDS110或 FTDI FTF2232D、则能够切换复位。 如果您使用另一个 UART 转 USB 解决方案、则需要在需要时手动切换复位/NHIB、或者重建无线电工具以使用您选择的器件中可用的机制。

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、

    Michael