This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:需要 FCC 认证的认证测试和程序

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/882130/cc3220moda-certification-tests-and-procedures-needed-fcc-certification

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我正在我们的应用中使用 CC3220MODASF 模块、该应用经过 FCC 认证。 因此、对于认证模块、我们不会有任何问题。

但我想单独使用芯片(CC3220SF)并开发我们自己的天线,那么从认证的角度来看,会有什么影响?

要获得我们的系统/产品的具有 WiFi 模块的 FCC 证书,需要执行哪些测试程序?

请尽早感谢您的建议。

此致、

Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队成员将对此进行研究、 并尽快返回给您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    只有模块经过认证、模块的 FCC 认证不能转让给芯片。  

    有关模块认证的信息、请在此处的 SimpleLink CC3xxx 无线电认证页面上使用支持请求

    BR、