This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:AWS OTA、带 SIMPLELINK-CC32XX-PLUGINE-ANOWSIOIOT

Guru**** 2575005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/882192/cc3220sf-aws-ota-with-simplelink-cc32xx-plugin-for-awsiot

器件型号:CC3220SF

SIMPLELINK-CC32XX-PLUGINE-AM-WSIOT 没有 OTA 示例项目以及"CC3x20/CC3x35 SimpleLinkTmWi-FiRegistered和"
物联网无线更新"文档未提及 AWS。

是否有任何将 OTA 与 AWS 相结合的文档或项目?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    AWS IoT 插件不支持开箱即用 OTA。 但是、您可以使用各种方法将 OTA 功能与 AWS 集成。 支持 Alexa 的 CC3220 AWS 恒温器设计就是一个展示这一点的示例、其其他功能包括通过云的影子状态更改触发的 OTA。 这可能是 TI 提供的 OTA 和 AWS 功能最全面的演示。

    http://www.ti.com/tool/TIDM-1020

    或者、您可以查看适用于 CC3220的 AWS FreeRTOS 版本。 这是由 Amazon 直接开发和支持的、但他们已将 OTA 功能集成到其最新版本中。 您可以在此处查看文档:

    https://docs.aws.amazon.com/freertos/latest/userguide/getting_started_ti.html

    如果您需要更多说明或对将 CC3220与 AWS 配合使用有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来很完美。   

    谢谢 Michael