This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:如何托管一个简单的网站供用户输入?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/881927/cc3220sf-launchxl-how-to-host-a-simple-website-for-user-input

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

大家好、我知道这是一个非常基本的问题、但我不确定从哪里开始。 我曾尝试浏览 TI 网站上的 CC3220SF 用户指南以及不同的 Google 搜索。 我在信息的海洋中迷路了、因此我希望有人能给我指正确的方向。

我要做的就是将 CC3220SF Launchpad 板连接到家庭 WiFi、让它托管一个简单的网站、在该网站上、我可以按几个按钮来打开 LED、并可能更改其颜色/亮度。

我无法弄清楚的是如何连接到我的 WiFi 和创建网站。 我觉得这应该比较简单、这只是针对一个家庭项目、所以它不需要任何额外的功能。 是否有人能告诉我要查找或阅读的内容、以便以最直接的方式进行此操作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我建议您查看 SimpleLink Academy 、这是一个培训门户、可引导您了解该器件的基本用例。

    开箱即用体验 包含一些有关 CC3220的入门信息。 Wi-Fi 基础 知识实验室使用网络终端命令行示例来演示如何连接到 AP 以及如何与服务器通信。 Wi-Fi 配置 演示了我们连接到 AP 的配置方法。 最后、 便携式+ Wi-Fi 实验室介绍了如何设置和自定义内部 HTTP 服务器。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarah! 我感谢您向正确的方向指出我。 我将回顾这些链接。