This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200_NFC_CARD_REader:在使用 UNIFLASH 进行闪存后、无法使用 ENERGIA 将代码上载到 Launchpad

Guru**** 681440 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3200-LAUNCHXL, UNIFLASH, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/881608/ccs-cc3200_nfc_card_reader-not-able-to-upload-code-to-launchpad-using-energia-after-some-flashing-using-uniflash

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHENERGIACC3200

工具/软件:Code Composer Studio

先生。

最初、我将 ENERGIA sketch 上传到 C3200SF LAUNCHAD、并在 我从 TI 网站为 CCS 和 NFC 读取器 EXAMLPLE 折返了一个步骤后上传。CCS 也无法识别 Launchpad、现在也无法将代码上载到 使用 ENERGIA 的 LaunchPad SIR、请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC3200-LAUNCHXL

    工具/软件:Code Composer Studio

    使用 ENERGIA 时一切正常、我上传了所有代码、但昨天我安装了 CCS 和 UNIFLASH、安装了 RTOS 并安装了 C3200SDK、并将服务库文件刷写到 C3200、但失败后无法将 Launchpad 与 CCS 连接、但何时连接 我再次移动到 ENERGIA、它显示端口错误、端口无法打开、请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不能成功、请帮我处理一个大项目、先生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、您不太可能使设备无法运行。 要说明的是、您是否仍然能够使用 Uniflash 连接和刷写器件?

    首先要检查的是 SOP 跳线接头。 您需要将 SOP 引脚(J15)拉至1-0-0进行刷写、然后拉至0-0进行正常操作。 编程完成后、是否移除该 SOP 跳线?

    您还应该检查的是、您没有任何其他 COM 端口软件连接到同一 COM 端口。 用于查看终端输出(如 TeraTerm、Putty 或类似内容)的软件可能导致 Energia 无法访问 CC3200。 请确保情况并非如此。

    否则、您可以使用开箱即用映像重新编程 CC3200。 您可以在 cc3200-sdk/example/out_for_box/html 找到适用于此的 CCS uniflash 项目

    将 CC3200重新编程到开箱即用状态是否有帮助?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 c3200sf launchpad、但我没有正确的跳线文档、请您为 cc3200sf 模块向我发送