主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 ENERGIA、 CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
先生。
最初、我将 ENERGIA sketch 上传到 C3200SF LAUNCHAD、并在 我从 TI 网站为 CCS 和 NFC 读取器 EXAMLPLE 折返了一个步骤后上传。CCS 也无法识别 Launchpad、现在也无法将代码上载到 使用 ENERGIA 的 LaunchPad SIR、请提供帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
先生。
最初、我将 ENERGIA sketch 上传到 C3200SF LAUNCHAD、并在 我从 TI 网站为 CCS 和 NFC 读取器 EXAMLPLE 折返了一个步骤后上传。CCS 也无法识别 Launchpad、现在也无法将代码上载到 使用 ENERGIA 的 LaunchPad SIR、请提供帮助
器件型号:CC3200-LAUNCHXL
工具/软件:Code Composer Studio
使用 ENERGIA 时一切正常、我上传了所有代码、但昨天我安装了 CCS 和 UNIFLASH、安装了 RTOS 并安装了 C3200SDK、并将服务库文件刷写到 C3200、但失败后无法将 Launchpad 与 CCS 连接、但何时连接 我再次移动到 ENERGIA、它显示端口错误、端口无法打开、请帮助
您好!
因此、您不太可能使设备无法运行。 要说明的是、您是否仍然能够使用 Uniflash 连接和刷写器件?
首先要检查的是 SOP 跳线接头。 您需要将 SOP 引脚(J15)拉至1-0-0进行刷写、然后拉至0-0进行正常操作。 编程完成后、是否移除该 SOP 跳线?
您还应该检查的是、您没有任何其他 COM 端口软件连接到同一 COM 端口。 用于查看终端输出(如 TeraTerm、Putty 或类似内容)的软件可能导致 Energia 无法访问 CC3200。 请确保情况并非如此。
否则、您可以使用开箱即用映像重新编程 CC3200。 您可以在 cc3200-sdk/example/out_for_box/html 找到适用于此的 CCS uniflash 项目
将 CC3200重新编程到开箱即用状态是否有帮助?
此致、
Michael