This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3120MOD:正在更新服务攻击

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, LAUNCHXL-CC26X2R1, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/881756/boostxl-cc3120mod-updating-servicepack

器件型号:BOOSTXL-CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120MODLAUNCHXL-CC26X2R1CC31XXEMUBOOST

您好!

如果我对此很了解、可以通过 UART 和 SPI 使用新的服务包来更新 CC3120MOD。  

由 SPI 提供、例如由 XDS110编程器提供(我 提供 LAUNCHXL-CC26X2R1开发板)。

例如 CC31XXEMUBOOST 评估板。

在生产级别更新 CC3120MOD 芯片的最简单方法是什么?

UART 连接用作主机控制器接口。
SPI 连接不可用。

您好、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅 生产线指南。 在此 答案中、您可以找到其他信息。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我的问题没有真正的答案。

    但是、感谢您的链接、它提供了有关编程的所有信息。