This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:Wireshark 上的 SNTP 数据包

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/881985/cc3220sf-launchxl-sntp-packets-on-wireshark

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我使用 SDK 中的 local_time 示例、该示例使用 SNTP 从 NTP 服务器获取时间。

我正在向 NTP 服务器发送请求并成功返回响应、但我无法跟踪任何 NTP 数据包或来自 Wireshark 上 UDP 端口123 (SNTP 端口)的任何流量。

我想跟踪其中一个响应数据包、并尝试分析和了解数据包结构如何符合实际的 SNTP 数据包结构。

我在 Wireshark 的"UDP 端口123"中使用了捕获滤波器、稍后捕获数据包时、我可以看到一些数据包以不同的颜色突出显示。 我假设这些是我需要的实际数据包、但所有数据包都已加密。 是否有办法对这些进行解码并通过数据包进行查看?

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、此致

深红色 R J   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    注意:我的笔记本电脑和 CC3220SF 板都连接到相同的 WiFi AP。  

    如果您可以向我解释这些操作的过程,例如,当我从代码中说 get_time()时,在请求到达服务器之前执行了哪些内部步骤,以及从服务器返回响应所涉及的步骤。

    这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在 NTP 服务器所在的同一台计算机上运行 Wireshark、或者需要在交换机上设置端口镜像(网络基础设施)。 在基于交换机的网络中,您通常无法从其他网络客户端捕获单播通信。

    您的问题是关于计算机网络工作原理的一般原则。 您应该了解一些有关计算机网络的介绍/基本课程、以确定其工作原理。

    1月