This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:WiFi 测试

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/880868/cc3100mod-wifi-testing

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

我正在项目中使用 CC3100 WiFi 模块、当器件设置为载波模式时、我需要知道如何测试它是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于无线电测试、您应该使用无线电工具(CC3100-CC3200-radio-test)。 要显示 CW、您可以使用频谱分析仪。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我使用的是 CC3100芯片、而不是模块。 那么、如何将芯片探测到频谱分析仪进行测试。

    在载波模式下、函数"sl_Send"只执行一次(如下图所示)、与封包化模式不同、它在一个 while 环路中。 我的疑问是、这是否足以在载波中测试器件、或者我必须将该功能置于测试循环中。

    此致、

    Tamilarasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamilarasan、

    是的、没错。 要启动 CW 模式、您需要调用上面显示的代码。 您不需要将此代码添加到循环中。 但不要忘记正确执行 CW 模式的禁用。 最好的灵感应该是无线电工具源代码。

    对于传导测试、您需要将 CC3100芯片的射频输出连接到频谱分析仪。 请勿忘记、您需要正确设计射频输出路径(适当的阻抗匹配、适当的滤波器等)。 为了验证您的射频设计、最好也使用 VNA (矢量网络分析器)。 确切的过程取决于使用的测试设备、通常应由具有射频测量经验的人员完成。

    请观看 此视频。 它演示了正确射频和天线设计的重要性。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    完成测试过程如下所示、

    1. 我将在 AP (接入点)模式下启动器件、并在包含 WiFi 芯片的器件与 Linux 环境之间建立连接。
    2.  使用 WiFi 通信设置收发器载波参数、然后器件转换为收发器模式(WiFi 断开模式) 、并且芯片开始在载波模式下运行。
    3. 一旦测试开始、我们就无法控制芯片(我们不再处于 AP 模式)。
    4. 提供了一分钟的延迟、之后、载波模式将停止。
    5. 请查看下图中的代码。

    • 这是测试载波模式的正确方法吗?   
    • 我们是否需要提供延迟或无延迟? 波形模式的启动和停止之间的时间间隔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该代码看起来正常。 我认为它应该起作用。 是的、sl_命令之间的一些额外延迟可能是合理的。 但您应该从 sl_Send() API 读取返回代码,以确保命令得到正确执行。

    1月