This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:如何将 UART0端口引脚#55、#57更改为引脚#3、#4?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/880991/cc3235sf-how-to-change-uart0-port-pin-55-57-to-pin-3-4

器件型号:CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

你好。

我正在测试 CC3235SF 的命令固件、SDK 版本为 simplelink_cc32xx_sdk_3_20_00_06。

我需要更改硬件设计的 UART0引脚分配。 因此、我尝试更改 CC3235SF_LAUNCHXL.c 中的 UART0配置、但它不起作用。

我尝试在 e2e 上搜索、但我不知道我到底犯了什么错误。 (https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/720541?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UARTCC32XX_PIN_03_UART0_TX)

随附的文件是我的源代码(CC3235SF_LAUNCHXL.c)

请告诉我缺少的内容。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../CC3235SF_5F00_LAUNCHXL.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您应该下载我们最新的 SDK (v3.40)。 它使得修改引脚选择非常简单、因为所有示例都包含 SysConfig 文件。 SysConfig 是一个 UI、允许您配置外设和引脚、然后它将自动为您生成合适的源代码。

    Jesu