This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:Sch 审核

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/879957/cc3100-sch-review

器件型号:CC3100

尊敬的 TI:

请帮助我 的客户查看原理图、谢谢。

e2e.ti.com/.../7043.CC3100_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    请让您的客户使用我们 的 CC3100硬件设计检查清单 、首先根据我们的指南验证其设计。  

    他们应选择"CC3100R"选项卡、检查每个项目的设计、并相应地填写 G 和 H 列。  

    在您将他们完成的检查清单附在此处后、我将使用检查清单查看原理图并提供反馈。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Seong:

    请帮您检查、谢谢。

    e2e.ti.com/.../CC3100_5F00_HardwareDesignReviewProcess_5F00_V1.0_5F00_20200214.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    请参阅以下我的反馈:

    1. 引脚22和23上需要一个40MHz 晶体。 这里目前有一个12MHz 晶体。 另请注意、射频正常工作可能需要进行晶体调优。 请在 此处查看 CC3100频率调优页面
    2. 天线匹配遵循我们的参考设计。 客户应注意、最有可能需要进一步调整以匹配50欧姆阻抗、因为他们的布局和 PCB 层叠将与我们的参考设计不同。
    3. 在引脚19上连接一个100k 下拉电阻器
    4. 引脚55应该有一个到 VBAT 的100k 上拉电阻
    5. 引脚57应具有100k 的上拉电阻器、以便在休眠模式下实现最低电流。  
    6. 如果引脚50用作 UART 接口、则必须有一个100k 的下拉电阻器。 如果根本不使用该引脚、则必须在该引脚上没有下拉电阻、以避免器件处于 LPDS 模式时发生电流泄漏。
    7. 引脚2不得随时悬空。 如果 MCU 需要、添加一个外部上拉/下拉电阻器以保持睡眠模式中的 IO 状态。

    BR、