Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
我有一个应用程序可以正常运行数天、但最终它将始终在断开连接后系统将卡在错误事件处理程序中、特别是错误 sl_DEVICE_EVENT_FATAL_DEVICE_ABORT。
我正在尝试启用 NWP 日志输出、以便尝试查看正在进行的操作、并且无法通过开发板的引脚62获得任何输出(我已经在开发板上尝试过这两种操作)。 是否有人可以使用 syscfg 文件帮助为此电路板配置 UART 端口、以便能够访问 NWP 日志?
谢谢